This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595、用于限制浪涌电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607643/tps2595-tps2595-for-limiting-inrush-current

器件型号: TPS2595
主题中讨论的其他器件: BQ25672

您好、

我签了一个灌溉控制器,我遇到了电源部分的问题。 该电路板将包含一节 12V LiFePO4 电池、该电池由太阳能电池板通过 BQ25672 进行充电。 然后、12v 将转至降压转换器 (TPS5430DDA) 和螺线管部分、其中 4700uF 将存储驱动螺线管部分的能量。 为了限制浪涌电流、我在充电控制器之后放置了一个 tp259541。 我只打印了电源部分的电路板、 附件中有我的原理图。 电路板未开启、保险丝阻止电流流动。 我进行了计算、看看是否可能出现热关断问题、不应该出现。 我不明白为什么它是这样的行为。 您能否确认我的原理图和计算是否正确? 感谢 CalcoloInrush current.pdf电源 schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    您可以在设计计算器中输入系统要求的值、并查看具体用例的启动是否成功  

    根据您的要求、设计计算器显示启动可能不成功  

    我看到、当 dVdt 电容器约为 1400nF 时、启动可以成功。  

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC704

    您可以使用上述设计计算器

    您是否可以尝试更改 dVdt 电容器、以便根据设计计算器成功启动、然后对其进行测试并分享结果
    目前正在发生热关断

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    我需要为 Ri Start 设置什么值? 由于我只有电容器、因此我不认为我的负载是电阻性的。 我是对的吗?

    我不明白为什么我在单元格中出现了一些错误。 您能帮助我尝试理解吗? 启动时无干扰意味着什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    1.您可以输入 10k 欧姆的电阻负载,因为它不会影响浪涌电流,因为对总电流的贡献非常小

    2.  
    确保不要删除“电容表“和 Excel 的其他部分 、因为它们用于引用电容值等。

    此致、

    Sailendra