This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:空闲时 TLC59108 的功耗为高电平时

Guru**** 2811965 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC59108F, LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605222/tlc59108-power-draw-for-tlc59108-when-idle-is-high

器件型号: TLC59108
主题中讨论的其他部件:LP5009

您好!
我们将 TLC59108 LED 驱动器引入电路中。  

不驱动任何 LED 时、按照 此票证中的建议关闭振荡器、我们仍然看到电流消耗~350uA。
我们关闭内部振荡器、将所有 A0-A3 输入设置为 GND、  
我们还能做些什么来减少消耗? 我预计消耗的电流为~8uA。

我还附上了驱动器的原理图、以防出现任何问题。 image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TLC59108F 型号、这就是 RXET 没有任何连接的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Asaf

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    您是否通过写入 LDRx=00 关闭了所有 8 个 LED 通道? 有关详情、请参阅 DS 8.6.7 表 8。 除了 8uA 待机电流和 8 通道要求外、您是否还有其他系统规格? 您还可以查看 LP5009 并查看此器件是否符合您的要求。  

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、我们会在进入“低功耗“时将它们关闭。 您可以看到 OSC 关闭、并且 LDRx 寄存器设置为 0x00、这是我们使用的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaf

    我们的专家会稍后回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    这已经是最低功耗的设置。 如果您需要更低的待机电流、请查看我之前的建议。

    此致、

    Emma Wu