This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:关于 LP5569 的浪涌电流限制

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606948/lp5569-regarding-the-inrush-current-limitation-of-the-lp5569

部件号: LP5569

您好的团队、

我的客户目前正在评估 LP5569 的规格。

他们将其用于特殊应用中作为超声波传感器的输入信号驱动器、在这种应用中、LED 开/关控制时序非常快。

因此、 在 LED 点亮时可能会产生约 60mA 的浪涌电流。

目前、他们正在实施一个外部保护电路来限制该浪涌电流。 LP5569 本身是否有任何可以限制浪涌电流的功能?

此致、

Kyohei

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kyohei

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您能否绘制一个方框图来说明如何使用 LP5569? 您也可以发送电子邮件至 hongjia-wu@ti.com 进行详细讨论。  

    此致、

    Emma Wu