This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:关于 LM5146 中的强制 PWM (SYNCIN) 运行和自举行为的阐释

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608972/lm5146-q1-clarification-on-force-pwm-syncin-operation-and-bootstrap-behavior-in-lm5146

器件型号: LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5146

LM5146 强制 PWM 和 DCM 模式说明

1) SYNCIN 上拉至内部 VCC 时、LM5146 在强制 PWM (CCM) 模式下运行、从而确保连续开关。 这样、自举电容器就可以在每个周期充电、从而在重负载和轻负载条件下提供稳定的 14V 输出电压。

2) 当 SYNCIN 悬空或拉至接地时、禁用强制 PWM、转换器在轻负载条件下进入 DCM。 在此模式下、会跳过开关、低侧 MOSFET 不会定期导通、自举电容器不会充电、从而导致输出调节损失适当、输出无法保持在 14V 并达到 6V。  

请详细说明此操作模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaydeep、

    1) 正确。

    2) 输出应保持调节。 请发送原理图–FET 上是否有栅源电阻器对 Cboot 放电或其他一些寄生放电?

    此致、

    Tim