Other Parts Discussed in Thread: LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5146
LM5146 强制 PWM 和 DCM 模式说明
1) SYNCIN 上拉至内部 VCC 时、LM5146 在强制 PWM (CCM) 模式下运行、从而确保连续开关。 这样、自举电容器就可以在每个周期充电、从而在重负载和轻负载条件下提供稳定的 14V 输出电压。
2) 当 SYNCIN 悬空或拉至接地时、禁用强制 PWM、转换器在轻负载条件下进入 DCM。 在此模式下、会跳过开关、低侧 MOSFET 不会定期导通、自举电容器不会充电、从而导致输出调节损失适当、输出无法保持在 14V 并达到 6V。
请详细说明此操作模式。