This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:关于 LM5171 的问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LMG3100R017, LM5171-Q1, LM5177, PMP23377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607642/lm5171-question-about-lm5171

器件型号: LM5171
主题中讨论的其他器件: LMG3100R017LM5177PMP23377

您好:

我的客户有双向直流/直流转换器要求:
1.电压:输入电压为 4~7.3V、输出电压可调节(通过 MCU 进行调节)、电压范围为 18~32V。
2.电流:额定电流 24V、12.5A、峰值电流 125A (2s)
根据此要求、使用 LM5171 能否满足要求? 使用过程中应采取哪些预防措施。
此外、MOSEFT 客户打算使用 GaN、例如 TI 的 LMG3100R017。 您能否帮助评估使用 LM5171 直接驱动 LMG3100R017 的风险? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    低侧电流将为 750A 左右。 应该是多相设计。

    LM5171 无法 直接驱动 LMG3100R017。  jira.itg.ti.com/.../PDS-7258。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Feng Ji:

    感谢您的答复。 我无法打开 PDS-7258、请提供 完整链接吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可能无法访问 TI 内部信息。

    您可以参考以下主题。

     LM5171-Q1:外部栅极驱动器使用情况 

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Feng Ji:

    我无法打开此链接、请发送有关此文件的电子邮件吗? 谢谢!!!

    jimmy.huang1@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅  LM5170-Q1:LM5170-Q1:外部栅极驱动器 (UCC27712DR)

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Feng Ji:

    感谢您的支持。  使用外部栅极驱动器可能很复杂、 客户使用 MOSFET。

    新设计使用 LM5171-Q1 设计 Bi_DCDC:

    低侧电压:4~7.3V、

    高侧电压:18~32V;

    正常功率:高侧:24V 12.5A;

    峰值功率:高侧 24V、125A、2s;

    您能给我们一些建议吗?  例如开关频率?(如果使用 MOSFET,在什么开关频率下开关损耗相对较小?)

    首次使用该 IC 设计直流/直流转换器。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng 和 Jimmy:

    在这里、我想强调一下 TI GaN LMG3100R017 是一款具有集成栅极驱动器的 FET。 我们需要提供逻辑 PWM 信号和 VCC 电源来驱动 FET。 输入 PWM 引脚 HI 和 LI 消耗非常低的电流 (<50uA)。  

    基于这一理解、Feng 可以对驱动 LMG3100R017 时的 LM5171 限制进行评论。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhransu、

    LM5171 无法直接驱动 LMG3100R017。 通过将 SWx 连接到 GND、HO 和 LO 可用作逻辑 PWM 信号。  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy 和 Feng:

    请看一下该参考设计 PMP23377、它使用 LM5177 和 LMG3100R017 作为参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP23377

    原理图:

    https://www.ti.com/lit/df/tidmdw7/tidmdw7.pdf?ts = 1769014834412

    谢谢、

    Subhransu