This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PPHV 和 PP5V 的优先级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599099/tps25751-priority-of-pphv-and-pp5v

器件型号: TPS25751

您好的团队、

我想确认 VBUS 的输出在配置如下时是否优先来自 PPHV 或 PP5V:
PDO1 5V:3A
PDO2 9V:3A
PDO3 15V:3A
将一个 5V3A 负载连接到 PP5V。
我怀疑当 VBUS 请求与这些规则不匹配或对应于 PDO1 时、它由 PP5V 供电。
在这种情况下、输出会在什么条件下切换到 PPHV?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 具有集成的 5V/3A 拉电流电源路径。 所有大于 5V/3A 的 PDO 均可通过 PPHV 提供。  

    但是、PDO1 的电源路径可在发送供电方能力寄存器 32h 中配置。 PP1 对应于 PP5V、PP3 对应于 PPHV。  

    请注意、选择 PP3 后、TPS25751 仍将从 PP5V 供电~100ms、然后转换到 PPHV。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。
    选择 PP3 后、这是否意味着器件由 PP5V 供电、但 VBUS 由 PPHV 供电?
    此外、端口配置中 VBUS OVP 用法或 APDO VBUS UVP 阈值的设置是否会影响电压检测?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    选择 PP3 后、TPS25751 将为 VBUS 提供~100ms、然后在内部切换到为 VBUS 供电的 PPHV。  

    [报价 userid=“497502" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599099/tps25751-priority-of-pphv-and-pp5v/6163939

    此外、端口配置中 VBUS OVP 用法或 APDO VBUS UVP 阈值的设置是否会影响电压检测?

    [/报价]

    当 TPS25751 充当受电方角色时、上述设置适用。 根据设置的阈值、器件将进入过压保护或欠压保护状态并 断开 VBUS。  

    此致、

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。
    那么如何确定 PDO 切换呢?
    我认为它会监控 PPHV 电压、但我想知道从 PDO1 切换到 PDO2 的阈值。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    切换由 PD 控制器自动处理。  

    1 — 如果选择 PP3 作为 PDO1 的电源路径、TPS25751 将开始从 PP5V 提供 5V 电压并持续 100ms、然后切换到从 PPHV 提供 5V 电压。  

     PD 规范中定义了从 5V 到更高电压的源极电压转换。

    能否提供有关您的应用程序的更多信息? 这是仅供电还是 DRP 应用? TPS25751 是与电池充电器还是直流/直流转换器配合使用?  如何控制外部 BQ/直流/直流(通过 MCU 或 PD 集成控制)?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在 此处所述的 PMP41062 参考设计中  、e2e.ti.com/.../tps25751-pp5v-requirement-for-sourcing-usb-otg 当 PPHV 也用于提供 5V 电压时、只有 5V 的 300mA 足以用于 PP5V。 但是、当 PP5V 必须能够在使用 PPHV 之前提供完整的供电电源(可高达 5V/3A)并持续 100ms 时、300mA 是否仍然足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor:  

    通常、 受电设备不会立即取电。 但是、如果您的系统允许、最好是设计全供电电源。  

    此致、  

    Aya Khedr