This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 0x3F 位 15 和 0x39

Guru**** 2765795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607622/bq24780s-bq24780s-0x3f-bit-15-and-0x39

器件型号: BQ24780S

对于 BQ24780S、如果将 0x3F 位 15 复位为 0 以禁用放电电流调节、放电电流 0x39 设置(放电电流寄存器,10 Ω 电阻器)或 ILIM 引脚是否会正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    如果将 0x3F 位 15 复位为 0 至

    这是正确的寄存器吗? REG0x3F[15]是 一个保留位。 无法写入。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它是 0x37 位 15 放电电流调节使能位。

    对于 BQ24780S、如果将 0x37 位 15 复位为 0 以禁用放电电流调节、放电电流 0x39 设置(放电电流寄存器,10 Ω 电阻器)或 ILIM 引脚是否可以正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    对于 BQ24780S、如果将 0x37 位 15 复位为 0 以禁用放电电流调节、放电电流 0x39 设置(放电电流寄存器,10 Ω 电阻器)或 ILIM 引脚是否可以正常工作?  [/报价]

    它应该只会禁用 REG0x39 放电调节。 ILIM 放电电流调节仍应在 HPB 模式下生效。

    此致、

    基督教。