This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的输入电流设置和放电电流设置

Guru**** 2812115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608282/bq24780s-input-current-setting-and-discharge-current-setting-for-bq24780s

器件型号: BQ24780S
Thread 中讨论的其他器件: BQ24780

1、当实际适配器电流超过输入电流设置(0x3F 设置)时、充电电流将降低、以实现系统电源优先级、称为 IDPM。

但是、BQ24780S 如何知道实际的输入适配器电流、因为它知道 ACP 和 ACN 上的差分电压、但它永远不知道外部使用的 RAC 是 10m Ω 或其他电阻值?

如果 BQ24780S 不知道实际的输入适配器电流、该器件如何降低 DPM 模式下的充电电流?

2 同样、BQ24780S 还不知道使用的外部电阻 RSR 的电阻(10m Ω、5m Ω 或 20m Ω)、该器件如何知道放电电流超过 0x39 中的放电电流设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1、当实际适配器电流超过输入电流设置(0x3F 设置)时、充电电流将降低、以实现系统电源优先级、称为 IDPM。

    没错。

    但是 BQ24780S 如何知道实际的输入适配器电流、因为它知道 ACP 和 ACN 上的差分电压、但它永远不知道外部使用的 RAC 是 10m Ω 或其他电阻值?

    在 ACP 和 ACN 两端使用差分电压。 输入电流寄存器基于 10m Ω 检测电阻、如果您使用不同的电阻值、则需要计算正确的输入电流值。 如果您需要 3A 的输入电流限制、但您使用 5m Ω 检测电阻、则将输入电流限制编程为 1.5A。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608282/bq24780s-input-current-setting-and-discharge-current-setting-for-bq24780s

    如果 BQ24780S 不知道实际的输入适配器电流、该器件如何降低 DPM 模式下的充电电流?

    2 同样、BQ24780S 还不知道使用的外部电阻 RSR 的电阻(10m Ω、5m Ω 或 20m Ω)、该器件如何知道放电电流超过 0x39 中的放电电流设置?

    [/报价]

    该充电器基于一个 10m Ω 检测电阻、可以使用其他电阻值、但您需要手动计算输入电流和充电电流。

    如果您使用 5m Ω 检测电阻、该值将为两倍:如果您将充电电流设置为 3A、则该值实际上将为 6A。

    如果您使用 20m Ω 检测电阻、该值将为一半:如果您将充电电流设置为 3A、则实际为 1.5A。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎明白 BQ24780 无需 知道在外部为 RAC 和 RSR 使用什么电阻器。

    如果 VACP-VACN 和 VSN-VSRP 上的电压        分别超过 VACP-VACN 范围和 VSN-VSRP 范围、BQ24780S 只需知道检测到的 VACP-VACN 和 VSN-VSRP 范围、并知道实际电流超过电流限制。

       当  VACP-VACN 和 VSN-VSRP 之间的电压      分别超过 VACP-VACN 范围和 VSN-VSRP 范围时、设计人员有责任了解使用的电阻器并确定电流限制值。

    我的上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608282/bq24780s-input-current-setting-and-discharge-current-setting-for-bq24780s/6198821

       当  VACP-VACN 和 VSN-VSRP 之间的电压      分别超过 VACP-VACN 范围和 VSN-VSRP 范围时、设计人员有责任了解使用的电阻器并确定电流限制值。

    我的上述理解是否正确?

    [/报价]

    是的、正确。

    此致、

    基督教。