This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:bq34z100-R2 镍氢电池学习周期–学习状态和更新状态说明

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608611/bq34z100-r2-bq34z100-r2-nimh-learning-cycle-learned-status-and-update-status-clarification

部件号: BQ34Z100-R2

您好、

 

我目前正在使用 6 节 GP1100DH 镍氢电池包、并遵循 如何成功完成 bq34z100 的学习周期

 

您能否澄清镍氢电池学习周期每个阶段的预期学习状态和更新状态值、以及这些值在该过程中分别代表什么?

 

具体而言、我希望就以下几点提供指导:

  1. 在成功的镍氢电池学习周期的每个相位后、预计会设置哪些学习状态位
  2. 在正常学习周期中、Update Status 应在何时以及在何种条件下转换。
  3.  镍氢化学电池要成功完成学习周期、必须满足哪些条件才能使学习状态和更新状态= 0x06。
  4. 不同阶段期间 VOK 和 OCVTAKEN 的预期状态以及这些标志何时应有效学习周期生效。  
  5. 镍氢电池学习的充电和放电阶段之间建议的弛豫时间是多少
  6. 是否可以在学习周期的不同阶段之间暂停系统、或者必须连续而不中断地完成整个周期

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 同时、如果需要、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。  

    谢谢您、
    Alan