请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSM82816
尊敬的 Jingyi:
我们需要使用 TPSM82816PVCA 涵盖三个电压轨(所有电压轨的 Ctotal(Cout + C 解耦)< 470uF、所有电容都在同一电路板上、并且与 SMPS 相对应)。
请参阅下面的原理图: 
Questions
1) 你会建议赔偿 2 所有的情况?
2) 对于 CFF、您会推荐使用什么显示壁? 10pF 或更大、接近 100pF?
3) 请您查看原理图并提供反馈意见?
此致、
D.