This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10816:关于输出滤波器设计

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608849/pmp10816-regarding-output-filter-design

部件号: PMP10816

在 PMP10816 参考设计中、输出 CLC 滤波器专为设计 48V、200W

基于参考设计:

L = 1 µH

CEq = 2.17mF((680 µF× 4 个并联的电容器)  

根据上述电感器和电容器值、特性阻抗和截止频率的计算如下:

fc = 6.8kHz

Z0 = 0.019 Ω

在我们的设计中、输出电压更改为 58V、200W while 保持相同的开关频率和拓扑。

由于负载电阻会发生变化:

48V、200W →Rload = 11.5 Ω

58V、200W →Rload = 16.8 Ω

由于负载电阻的增加、CLC 滤波器值是否需要重新优化?

 对于 58V / 200W 设计、是否可以重复使用相同的参考设计 CLC 滤波器?