This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在最终应用中对 TPS65219 进行编程

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608471/tps65219-programming-tps65219-in-final-application

器件型号: TPS65219

您好、

是使用 TPS65219 的 A。  

都可以在 NVM 编程指南 (www.ti.com/.../slvucm5.pdf) 中找到

具体如下:

image.png

这到底意味着什么? 在最终应用中进行编程时、其中一个降压输出是否存在过压风险?

如果是、是否有办法在最终申请中编程?

 

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    NVM 编程指南中的这一措辞是指 TPS65219xx 器件的重新配置(不包括 TPS6521905)
     出于原型设计目的对预配置的 NVM 设置重新写入/烧录时。  
    这不一定是过压风险、在 进行任何调整之前更有可能使用默认值启动、从而损坏系统。  
    对于最终应用、特别建议将 TPS6521905 编程使用。  

    TPS6521905 的大部分为空白寄存器、旨在用于用户可编程的目的。  
    这样、在对配置进行重新编程之前、不会存在使用意外电压启动的风险、尤其是在进行板载编程时。  

    例如、如果重新确定预配置的器件、例如 TPS6521901。
    必须为器件供电才能重新配置 NVM。
    但是、由于启用了首次电源检测 (FSD)、TPS6521901 将在供电时启动为默认的 NVM 值。
    因此、在首次上电之前、无法在电路板上进行电压/时序/数字引脚功能的任何更改。  

    如果在插座 EVM 中非板载完成、则这与 TPS6521905 的过程相同。

    对于生产用途、我们建议使用 TPS6521905 器件并在您自己的生产流程中或通过第三方编程服务对其进行编程(面向更大数量)、因为它专门设计为以这种方式进行重新编程。  

    如果有任何问题需要进一步澄清、或者您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sarah:  

    谢谢您的澄清、它对我有很大帮助。