This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:初级峰值电流、磁化电感设计

Guru**** 2794125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608655/ucc28740-primary-peak-current-magnetizing-inductance-design

部件号: UCC28740

您好:  

在基于 UCC28740 在 DCM 模式下设计磁化电感和确定反激式转换器的峰值初级电流时、通常推荐的指南是什么?  

通常、在固定频率反激式拓扑中、我做:  

获取初级峰值电流:
Vin = Ldi/dt = Lm*ipeak / DT => Ipeak = Vin*DT/Lm  

获取平均输入电流:
Iin = Q/T = 1/2*DT*IPEAK/T =[1/2*DT*(Vin*DT/Lm)]/T => Iin = Vin*D^2*T/2Lm

从功率平衡中获取 Lm:
引脚= Pout/eff
Vin*iin = Pout/eff  
Vin^2*D^2*T/2Lm = Po * eff
=> LM = Vin^2*D^2/(2po*eff*fsw)

在 UCC28740 中、我猜这是不同的、因为它是一个变频转换器。 我正在尝试更好地改进设计过程。 在数据表中、建议我们首先选择 RC:

rcs=VCCR*NPS*sqrt (eff)/2Iocc (eq 14)  

只有这样我们才得到 Ipp = Vcstmax/rcs(公式 15)  

最后、我们得到 Lm/eq 16  

我期望 IPP 应该基于转换器的功率要求、而 RC 应该根据 IPP 值来选择。 数据表建议我们采用相反的方法:首先查找 RC、然后计算 IPP。 您能更深入地介绍一下设计过程吗?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于固定频率、出于分析目的以及设计目的、您提到的任何内容都是正确的、以防您知道占空比。

    但在 UCC28740 中、有 CC、CV 运行模式的功能、因此在 CC 模式下、输出电流更大、将由用户设置 IOCC。 相应地、在 CC 模式期间、次级侧导通 占空比 (Dmag) 由控制器固定、为 42.5%、并且根据计算初级侧的 Ipp (max)、同时考虑变压器的效率。

    有关 DMag 的更多信息、请参阅数据表的 7.4.2 部分。  

    数据表建议先计算 Rcs、考虑 IOCC 的 Dmag、然后根据 Rcs 值计算 Ippmax。

    此致

    Rohan