This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:为微控制器寻找轻负载时的高效降压转换器

Guru**** 2793735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607604/tps629210-looking-for-highly-efficient-buck-converter-at-light-load-for-microcontroller

器件型号: TPS629210
主题中讨论的其他器件: TPS629206

我正在为微控制器和一些低电流外设寻找一款轻负载条件下的高效小型降压转换器。 最大电流围绕 500mA、但大多数情况下、微控制器和外设将处于睡眠状态、消耗微安电流。 TPS629210 是否是此应用的最新且最出色的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS629210 是我们最新的高效、具有成本效益和尺寸更小的解决方案、它应该是您的要求的最佳选择。 如果您想使用同一器件系列的 600mA 版本、我们有 TPS629206。  

    此致

    Risheeka.