This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:当通过 USB 连接到计算机时、BQ24297 器件无法充电。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608303/bq24297-the-bq24297-device-cannot-be-charged-when-connected-to-a-computer-via-usb

部件号: BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296

我们的器件包含一个 MCU、BQ24297 和一个锂电池、

  1. MCU 通过 USB D+/D-与计算机或平板电脑通信。 当此器件通过 USB 连接到充电器时、它可以接收到大约 1.3A 的充电电流。 但是、连接到计算机时、计算机的 USB 输出电流为 0、充电电流也为 0。 我们预计、器件在连接到计算机时也可以充电(计算机的 Type-C 接口可以提供 1.5A 电流)。
  2. 我们的器件可以通过 USB (Type-A 或 Type-C) 与计算机通信、但无法与平板电脑通信。 这可能与 BQ24297 有关吗?  

电路图如附件所示。

MateKey25_MB_V01_20260106 (charge_part).pdf 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    1.计算机的 USB-C 端口可能关闭 ,因为连接后接收端消耗的电流太大。 为了进行测试、在使用计算机的 USB-C 端口进行测试时、您是否可以尝试暂时降低固件中 BQ24296 的输入电流限制(例如 500mA 附近)?  使用的实际 ILIM 是 I2C 设置和 ILIM 引脚的较低值。 适配器可能不像计算机的 USB 端口那样严格地执行 USB 当前和计时规则。

    2.这个问题似乎不太可能与 BQ24296 有关、因为它没有 D+/D-引脚。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、 连接到 USB 和计算机时、VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 和所有 BQ24297 寄存器读数分别是什么?

    2.由于 BQ24297 可以与主机通信、因此它应该能正常工作。

    3.请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878463/faq-bq24296-bq2429x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips  、了解 BQ2429X 原理图审阅和 PCB 布局设计技巧

    谢谢、

    Ning。