This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:关于对 LP5817 的单独控制

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5817, LP5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608257/lp5817-regarding-individual-control-of-the-lp5817

器件型号: LP5817
主题: LP5816 中讨论的其他器件

您好的团队、

客户考虑将 LP5817 用作指示灯 LED 的 LED 驱动器。

他们计划使用两个器件来控制六个 LED。

在将六个 LED 控制为 3 通道× 2 IC 的配置中、应如何在两个 IC 之间切换控制?

两个器件具有相同的从器件地址并且没有 EN 引脚、因此我担心两个 IC 会接收相同的控制信号、因此无法单独控制。  

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kyohei

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    LP5817 只有一个 I2C 地址、并且只能将一个 LP5817 器件置于 I2C 总线上。 如果要控制 6 个 LED、建议使用一个 LP5817 和一个 LP5816 进行单独控制。

    此致、

    Emma Wu