This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:设置电感器电流限值 (&quot);

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS55288, TPS55289, TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608075/tps55289-set-the-inductor-current-limit

器件型号: TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55287、TPS55288、TPS55285

TPS55289 数据表显示:

 “将 TPS55289 的电感器电流限值设置为高于计算得出的最大电感器直流电流、以确保 TPS55289 能够提供所需的输出电流。“

 

是否确实可以设置 TPS55289 的电感器电流限值? 我知道的唯一方法是选择 TPS55287、而不是选择 TPS55289。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    很抱歉让人困惑。 TPS55289 数据表是根据 TPS55288 进行修改的。 对于 TPS55288、电感器电流限制可通过 ILIM 引脚设置。 TPS55289 无法设置电感器电流限值。 感谢您的提醒、我们稍后将对此进行更新。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55285 和 TPS55287 数据表也受影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、我们也会更新它们。 谢谢!!

    此致、

    木林