This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:500W 左右功率崩溃

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608155/lm5137-q1-power-collapse-around-500w

器件型号: LM5137-Q1
主题: LM5137 中讨论的其他器件

您好:

首先、这是一个 ITAR 项目、因此我想知道这是否是我可以上传文件到的安全通道? 这是系统的快速概览。 我使用两个 LM5137-Q1 进行四相操作。 我具有~30V 至 50V 的宽输入电压和高达 1200W 的 24V 输出电压。 我以 DCR 运行、因为不需要完全调节输出电流。 我使用 FPWM、以 249kHz 的频率运行。 一切都会一直运行、直到我开始拉取~20A 左右。 我有示波器输出、更多信息和原理图、可以在您确认可以上传后发送。  

谢谢、

Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    听起来它已达到电流限值。 更好地使用分流电流检测、尤其是在多相中、因为它可以优化电流共享并在温度变化时保持稳定。 我建议使用您的电路参数填写 LM5137 快速入门计算器、以便我们可以验证预期的电流限制设定点。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5137_5F00_Quickstart.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent:

    OCP 设定点用于完整输出、例如 50A*1.3 = 65A。 以下是室温下使用 5.5mΩ DCR 时的水平

    电感器上的 RC 检测值是多少? 我怀疑电感器会变热、从而增大 DCR 并导致 OCP 降低。 此外、它可能是电路中的噪声拾取、因为 DCR 检测的阻抗实际上高于分流检测。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:不建议低于建议降压电感的一半、因为这是斜率补偿的最小值(建议基于匹配一倍电感器电流下降斜率,因此 0.5x 为最小值)。 因此、还要检查电路的稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、我有一个 100nF 电容器和一个 15kΩ 电阻器用于存储 RC 检测值。 我确实意识到 OCP 将达到全电流、但我已经旋转电路板、因此我想测试高达 900W 的功率或更大的功率、以便能够进行拉取。 当我拉 500W 时、电感器确实会变得相当热、但不会高于 60°C。 我现在有一个 680pF 和 3.3Ω 缓冲器、 这似乎有助于清理 SW 到 GND 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tim、我看到了一些变化的脉冲宽度、我的频率读数为 Fsw/2、因此我假设这是问题的一部分。 在我试过的第一块电路板上、它经常显示 249kHz、但这个大约为 124kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议将 fsw 更改为 400kHz 并关闭 DRSS? 我还可以在这个版本上尝试其他任何东西来获得一定的稳定性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像斜率补偿问题 — 请参阅 quickstart 文件中电感值单元格的注释 — 它不能小于建议值的一半。 会尝试增加电感。  

    禁用 DRSS 可以更好地检查 SW 电压以进行调试。

    15kΩ x 100nF 是否与电感器的 L/Rdcr 匹配? 检查检测到的电压(差分)的振幅、看看其是否符合预期。

    --

    Tim