Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, LM5137
器件型号: LM5137-Q1
主题: LM5137 中讨论的其他器件
您好:
首先、这是一个 ITAR 项目、因此我想知道这是否是我可以上传文件到的安全通道? 这是系统的快速概览。 我使用两个 LM5137-Q1 进行四相操作。 我具有~30V 至 50V 的宽输入电压和高达 1200W 的 24V 输出电压。 我以 DCR 运行、因为不需要完全调节输出电流。 我使用 FPWM、以 249kHz 的频率运行。 一切都会一直运行、直到我开始拉取~20A 左右。 我有示波器输出、更多信息和原理图、可以在您确认可以上传后发送。
谢谢、
Brent