This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552-1:关于通过 EN 控制实现故障置为无效时序

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607881/tps2552-1-regarding-fault-de-assert-timing-with-en-control

器件型号: TPS2552-1

你好、团队  

我们的客户希望通过该器件上的 EN 控制了解故障置为无效时序。

当我查看数据表 P14 9.3.3 故障响应时,我发现了以下语句,该语句表明当切换启用时,故障信号被置位 DE‑。

一旦器件下电上电或切换使能并且器件恢复正常运行、FAULT 信号会被置为无效。

在什么情况下、FAULT 信号实际上会置为‑Ω?

  1. 是否仅在禁用启用、关闭电源然后启用 RE‑后才会将 DE‑置为有效?
  2. 或者在使能切换至 DISABLED 状态时它是否会置‑DE?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama

    对于闭锁器件、当切换 EN 或下电上电并且器件不再处于 FAULT 状态时、FAULT 置为无效。 因此、无论是切换使能逻辑、还是断电并重新导通器件、都可以消除故障、但只有在故障不再存在时、故障才会保持置为无效状态。 因此、如果器件因故障而关闭、则必须 完成两个 操作中的任何一个、并且必须消除故障、否则故障将再次置位。 除非过流故障的持续时间小于抗尖峰脉冲时间、否则故障将保持取消置位状态、这是为了确保不会发生意外故障报告。  不会对过热情况进行抗尖峰脉冲处理并立即将 FAULT 信号置为有效。

    谢谢、

    Rishika Patel