This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:建议使用 LED 驱动器 IC

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59108, LP5036, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607693/lp5036-led-driver-ic-suggest

器件型号: LP5036
主题中讨论的其他器件: TLC59116TLC59108LP5860

尊敬的 TI 团队:

正在寻找 LED 驱动器 IC。 您能推荐合适的型号吗?

面板上有很多 LED、因此最好是串联使用两个或更多 IC。  
对于七段显示屏、可以使用 CC 或 CA、具体取决于驱动器。

请推荐 IC 并建议使用方法。 谢谢你。

木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    您的应用是什么? 面板上的最大 LED 数量是多少? LP5036 最多可支持 36 个通道、并且在同一 I2C 总线上最多可连接 4 个器件。 我们还有 LP5860 等矩阵 RGB 驱动器。 如果您希望级联多个 IC、还可以参考 TLC59116 或 TLC59108。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    我认为 LP5860 是一个不错的选择。

    我会研究它,

    谢谢你。

    木林