This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:需要一个 12V 至−12V/1A 和一个双 Cotnroller、用于在 30A 下实现 12V 至 3.3V 和 5V 电压、以及 PS 监控器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27403, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607907/lm27403-need-a-12-v-to-12-v-1-a-and-a-dual-cotnroller-for-12v-to-3-3-and-5v-at-30a-and-ps-supervisor

器件型号: LM27403
主题中讨论的其他器件: LMR60430LMR43620

我们目前正在计划设计 1300W CRPS PDB、并将需要以下 IC。
您能否告知 TI 是否有合适的器件型号?

此外、是否建议将 LM27403 用于此应用?

  1. TI 是否有电源监控器、例如与 WelTrend WT7502R 类似的电源监控器?

  2. 对于降压转换器:

    • 12V 至 3.3V/25A

    • 12V 至 5V/30A
      是否建议使用 LM27403?
      例如、ANPEC APW7391 是参考器件、 TI 是否有双输出功率 IC?

  3. 对于 12V 至−12V/1A、例如 ANPEC APW7393、 TI 是否有任何推荐的器件?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.  您可以使用 webench Power Designer 来检查 LM27403 是否适合您的应用。  

     在 30A 下为 12V 至 5V 可能会耗散大量功率、并且可能具有有限的应用空间、具体取决于开关频率和环境温度。   

     使用 交叉参考搜索| TI.com、我找不到合适的匹配项。

    通过参数搜索 Dual、我发现以下器件

    AC/DC 和 DC/DC 控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

     

    对于#1 和#3,我需要将线程分配给另一个产品线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsai、

    对于第 1 个问题、您必须就此与 LP-VRS 团队联系。

    对于问题 3、您是否在寻找可用于反相降压/升压应用的降压转换器? 在这种情况下、任何具有至少 24VIN 能力和大于 2 倍电流能力的降压转换器都应该足够了。  

    请参阅 LMR60430/Q1 或 LMR43620/Q1。 本 应用手册 详细介绍了如何将这些降压转换器转换为反相降压/升压转换器。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.