This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R4 充电终止异常

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601944/bq40z50-r2-bq40z50-r4-charging-termination-anomaly

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

GG.gg.csv 是否能帮助我了解为什么 BQ40Z50 的充电切断电压和充电切断电流都满足要求时、电池充电水平保持在 99%并且无法充满电? 我已将充电切断电流设置为 2300mA。 切断电流是否可能不能设置得如此高? 我的设置可能有问题。 附件为 GG 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    *由于这是一个假日周,回复将会延迟,但我们正在处理 e2e 队列。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rijia、

    您是否有数据日志?  

    正常操作期间的充电电流是多少?

    -米格尔