This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM68425-Q1:LT83401/LT83402

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM68425-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602372/lm68425-q1-lt83401-lt83402

器件型号: LM68425-Q1

您好先生

 

我们正在寻找低噪声降压转换器、与 LT83401/LT83402 相同  

TI 是否有该解决方案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

      将器件型号更改为 LM68425-Q1

    再分配给降压团队。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng

    在 LM68425-Q1 之间具有任何比较表。 &  LT83402

    尤其是 Vout 中的噪声比较

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您指的是输出噪声纹波? 我可以为您提供 LM68425-Q1 的输出电压纹波波形。 器件数据表中的图 8-21 和图 8-22 以 20mV 为步长展示了这些输出电压纹波。 请参阅以下内容:

    谢谢您、

    Joshua Austria.