This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:有关 LMG3100R017 的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608130/lmg3100r017-question-about-lmg3100r017

器件型号: LMG3100R017
主题中讨论的其他器件: LM5171

您好:

我的客户有双向直流/直流转换器要求:
1.电压:输入电压为 4~7.3V、输出电压可调节(通过 MCU 进行调节)、电压范围为 18~32V。
2.电流:额定电流 24V、12.5A、峰值电流 125A (2s)
根据 TI 的反馈、LM5171 无法直接驱动 GaN、因此解决方案中的相关风险过高。 TI 是否有任何采用 GaN 的推荐解决方案? 谢谢!!!

(2) LM5171:关于 LM5171 的问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将在 LM5171 主题上添加我与 LMG3100R017 相关的注释、以便 LM5171 团队也可以轻松跟进。

    谢谢、

    Subhransu