This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27541-V200 的固件文件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608510/bq27542evm-firmware-files-for-bq27541-v200

器件型号: BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件: bq27541-V200bq27541、bq27541-G1

大家好、我想知道在哪里可以找到 bq27541-V200 甚至 bq27541 的固件文件。

我们以前在产品中使用 bq27541-G1、但随着其停产、我们正在寻找替代产品。 其中之一是从 Rochester 购买早期版本并升级他们的固件、但我们想先测试此过程。 从 e2e 之前的帖子中、我们可以看到将 bq27541-G1 器件中的固件降级为 V200、因此我想尝试一下、然后在我们进行任何购买之前测试我们的生产流程如何整合 V200 到 G1 升级

如果可能、我们希望同时拥有 SENC 和 BQ.SENC 文件。FS 文件。

提前感谢、

ATT.

Diogo Furukawa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V200 FW 不可通过 E2E 使用、也不正式支持降级。