This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:滤波 RM 的校正条件

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572112/bq27426-correction-conditions-for-filtered-rm

器件型号: BQ27426
主题中讨论的其他器件: test2

工具/软件:

大家好、TI 团队

在使用TI Demo板测试过程中、发现温度发生变化后、会把Ture RM赋值为Fil RM。附近为测试日志。

1、Fil RM的更新条件是温度发生变化超过5℃吗?

2、温度变化超过5℃、有时间限制吗?要在多长时间内变化超过5℃、TRUE RM才会赋值给Fil RM?

3、除了温度变化超过5℃、还有哪些条件、可以使TRUE RM赋值给Fil RM?请帮忙详细罗列下

TI 团队大家好、

在使用 TI 演示板进行测试期间、我们观察到在温度发生变化后、真实 Rm 值会分配给 FIL RM。 测试日志附加在附近。

我们有以下问题:

  1. 更新 FIL RM 的条件是否为超过 5°C 的温度变化?

  2. 如果温度变化幅度超过 5°C、是否有时间限制? 要将真 RM 分配给 Fil RM、温度变化必须超过 5°C 的持续时间是多久?

  3. 除了温度变化超过 5°C 外、还有哪些其他条件会导致将 True RM 分配给 Fil RM? 请提供详细列表。

e2e.ti.com/.../Relax_5F00_TempChange_5F00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:True RM 每 5°C 更改一次(默认值)。 如果 OpConfigB 中的 RelaxRCJumpOk 设置为 1、则过滤的 RM(处于 RELAX 状态)将跟随 TrueRM。

    第 2 名:不 当仪表检测到温度变化 5deg.C 时、它将运行仿真并更新 TrueRM。 如果单元格处于放松状态且 RelaxRCJumpOK 设置为 1、则过滤后的 RM 将同时更改。

    3:Smoot_SYNC 命令、VCT 和 Terminate Voltage。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    1、Relax状态通过哪个寄存器可以确认?OCVTAKEN?

    2、VCT是什么意思?

    3、当TRUE RM = 0时、true RM会不会赋值给FilteredRM?

    1、可以使用哪个寄存器来确认 RELAX 状态? 是 OCVTAKEN 吗?

    2、VCT 代表什么?

    3、当 True RM 等于 0 时、是否会将 True RM 分配给过滤的 RM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:最好的方法是检查 DOD 通过的电荷。 成功进行 OCV 测量后、它将清除为 0、从而符合电池状态更新的条件(这会导致真正的 RM 更新)。

    #2:有效充电终止。 这是当电量监测计检测到充满电时的情况。

    #3:这是另一种方法。 如果由于放电期间仿真或电压降至终止电压以下、True RM 设置为 0、则 Filtered RM 将被设置为 True RM。 如果 True RM 由于库仑计数而向下计数到 0、则该值可能不会设置为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    #1、Passedcharge= 0期间、可以确认为静置成功?这个期间温度变化超过μ s 5℃、Filtered RM会更新?μ s

    #3、不太理解这句话、特别是最后一句、能不能详细说明下?

    #1。 当 Passedcharge=0 时、能否确认 Relax 成功? 如果在此期间温度变化超过 5℃、是否会更新过滤后的 RM?
    #3. 我不太理解这句话、尤其是最后一部分。 您能详细解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:是的、如果 DOD 通过的电荷变为 0、则监测计进行了 OCV 测量。 如果 RelaxRCJumpOK 设置为 1、则如果温度变化(默认值)为 5°C、电量监测计会自动将滤波值同步为真实值

    关于#3:电量监测计固件不会将未滤波 (true) 值设置为滤波值、而是设置为其他值。 在某些情况下、它会将过滤(平滑)值设置为未过滤 (true) 值。 例如、如果电量监测计处于放电模式、电压降至 Terminate Voltage 以下、则电量监测计会将未滤波 (true) 和滤波(平滑)RM 和 SOC 强制设置为 0mA 和 0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    还是不太理解。μ s

    增加场景:μ s

    长周期测试、保持Relax模式、FilteredRM初始值300mA、true RM初始值300mA。

    滤波 RM间隔3小时自增1mA。

    电池自损耗、正确 RM值持续下降。

    假如、true RM=RMh时、1mA。当TRUE 滤波 RM=RMh时、600mA RM会变为0mAh吗?滤波 0mA

    对不起、我还不太明白。

    添加的方案:

    长期测试、保持弛豫模式、初始滤波 RM = 300mA、初始真实 RM = 300mA
    过滤后的 RM 每 3 小时按 1mA 自动递增一次。
    由于电池自放电、实际的 RM 值会持续降低。
    假设、当 RM = 1mA 时、过滤后的 RM = 600mA 当 RM = 0mA 时、过滤后的 RM 是否会变为 0mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果由于仿真事件(不是库仑计数导致的)、真 RM 为 0mA、则滤波 RM 将被设置为 0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    根据您的回复、我描述的场景、真 Rm= 0时、滤波 RM也会为0mA

    理解对吗?μ s

    根据您的回复、在我描述的情形中、当 True RM = 0mA 时、筛选的 RM 也将是 0mA

    这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当这是由于仿真造成时。 如果这是简单库仑计数导致的、则不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    温度变化超过ó n 5℃、且FuelgaugeIC处于relax mode时、FilteredRM会仿真、更新。ó n

    在什么时候获取初始的温度?passedcharge= 0的时刻吗?μ s

    5℃的变化需要在passedcharge Ω 0期间吗?Ω

    当温度变化超过 5C 且电量监测计 IC 处于休息模式时、滤波后的 RM 将进行仿真和更新。

    、何时获取初始温度读数? 它现在是 passedcharge = 0 吗?

    2、在 passedcharge = 0 时是否需要进行 5∘C 变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:它在第一个仿真触发器处获取、例如在 SOFT_RESET 之后。

    第 2 名:不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    我们在测试过程中、μ s

    发现温度上升超过5℃、true RM下降;温度下降超过5℃、true RM上升。

    1、这属于正常现象吗?为什么?

    2、另外在附件的sheet [test2]中、还出现了温度变化超过5℃、但Filtered RM未修正为TRUE RM的情况?为什么?  

    在我们的测试过程中、我们发现当温度升高超过 5℃ 时、真实 Rm 会降低、而当温度下降超过 5℃ 时、真实 Rm 会增加

    1、这是正常现象吗? 如果是、原因是什么?

    2、此外、在随附的工作表[test2]中、发生了温度变化超过 5℃、但滤波后的 RM 未校正为真实的 RM 的情况。 为什么会这样?

    e2e.ti.com/.../Test-of-TRUE-RM-Change-with-Temperature-Variation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:看起来这种化学物质会在高网格点显著调整 DOD0、这会影响您观察到的真 RM。  

    电量监测计使用 OCV (DOD、T) 和 R (DOD、T) 对电芯行为进行建模。 R 通常随着温度的升高而降低。 因此、如果您看到真 RM 随着温度升高而下降、就像本例中那样、这不是由 R 引起的、但正如我们在这里可以看到的、这是由 DOD (OCV、T) 引起的。

    #2:如果仿真的触发是时间、则电量计将覆盖自动同步(默认情况下,在静置模式下每一小时一次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Domink、

    关于问题、不理解您的回复。Ω

    1、正常情况下、温度升高、放电量多还是温度下降放电量多?

    如果温度升高、放电量多、那么RM不应该减少。μ s

    如果温度下降、放电量多、请告知原因、机理?μ s

    2、上一个case的测试温度范围为25~46℃。Ω

    在14℃~26℃的温度范围内进行测试、呈现的现象是温度升高、true RM升高、温度下降、true RM下降。与预期的结果相符。请查看附件sheet [T14-26]

    两者有什么区别?与CHEMID的温度修正有关吗?请帮忙解惑、谢谢!μ s

    关于问题 2,1小时在资料中未看到过、来源能否提供下?1hours是静置成功 (µV / dt < 4 μ V/s) 的超时时间吗?

    关于问题 1、我不完全理解你的答复。

    1、正常情况下、温度升高或温度降低是否会导致更大的放电容量?

    如果温度升高导致放电容量增大、则 Rm 不应降低。

    如果温度下降导致放电容量增加、请说明原因和机制。

    2、前一种情况的测试温度范围为 25℃∼46℃

    在 14℃∼26℃ 的温度范围内、观察到的现象是、真实 Rm  随着温度的升高而增加、真实 Rm 随着温度的降低而降低、这与预期结果一致。

    请查看附件表[T1426]

    2-1、这两种情况之间有何区别?

    2-2、是否与 CHEMID 的温度校正有关? 请帮助澄清、谢谢!

    关于问题 2:

    我们 在文档中没有看到一小时值。 您能提供原因吗?  4μV 弛豫状态 (dV/dt < 2 μ V/s)、超时周期是否为一小时?

    e2e.ti.com/.../5355.Test-of-TRUE-RM-Change-with-Temperature-Variation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1 取决于 DOD 以及电量监测计如何针对给定 DOD 对 OCV 进行建模。 上一个示例针对温度上升建模了更高的 DOD、因此 True RM 下降。 因此、影响会随 DOD 和 ChemID 而变化。

    #2:有很多算法的细节没有记录。 我研究了固件来回答您的问题、所以我的答案来自实际的源代码。 它有一个时间阈值(默认为 1 小时)、该阈值将覆盖温度触发的仿真、由于该覆盖、它还会覆盖此特定仿真触发器的已滤波值和真实值的 RCJumpOk 同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Dominik、

    关于温度超过5℃时、滤波 RM修正、有三个疑问:μ s

    1、判断当前温度是否超过5℃的Base温度、在初次上电时获取、在使用过程中、base温度是否会发生变化?Ω

    2、我们分析测试日志、发现每次TRUE RM更新时、base温度就会发生变化。是否正确?

    3、Base温度在哪些场景下会更新为当前温度?

    关于温度超过5℃时、滤波 RM修正、有一个疑问:μ s

    4、当温度上升、DOD0、OCV和TRUE RM这四个量、是如何变化的?请帮忙提供变化曲线图示?Ra、

    关于温度超过 5C 时的滤波 RM 校正、我有三个问题:

    1、在初始通电时获取基本温度、用于确定当前温度是否超过 5∘C。 使用过程中基准温度是否会发生变化?

    2、我们分析了测试日志、发现每次更新真实 Rm 时基准温度都会发生变化。 这是正确的吗?

    3、在哪些情况下基准温度会更新为当前温度?

    关于温度超过 5C 时滤波的 RM 校正、我有一个问题:

    当、升高时、这四个量 (DOD0、Ra、OCV 和真实 RM) 如何变化? 您能否提供其变化曲线的图表或说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:“基准“温度是指电量计运行先前仿真时的温度。 第一次通常是在收到 SOFT_RESET 命令后。

    2:正确。

    #3:当有一个模拟.

    #4: DOD0 取决于化学成分。 根据定义、RA 与温度无关。 R 通常会随着温度的降低而上升、反之亦然。 True RM 通常会随着温度的降低而降低(但它可能会升高,具体取决于化学物质和负载预测)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    1、基础 Temperature为什么在True RM仿真时更新为Now 温度?机制是什么?目的是什么?

    2、如果温度在缓慢变化(如1小时仅变化Ω 1℃)、RM自增间隔3个半小时、是不是Filtered RM就无法更新为TRUE RM值了?Ω

    3、如果2成立、除了SMOOTH Ω SYNC指令外、还有其它办法可以是Filtered RM更新为TRUE RM值吗?Ω

    4、如果2不成立、请告知为什么?

    1、为什么在真 RM 仿真期间将基准温度更新为现在的温度? 机制是什么、目的是什么?

    2、如果温度变化缓慢(例如,每小时仅 1∘C)、且 RM 自增量间隔为 3.5 小时、过滤后的 RM 是否无法更新为真正的 RM 值?

    3、如果问题 2 是、除了 SMOOTH_SYNC 命令外、是否有任何其他方法可以将过滤后的 RM 更新为真正的 RM 值?

    4、如果问题 2 是否、请解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下为什么需要这种级别的详细信息吗? 此论坛并不旨在充分说明 TI 产品的每分钟详细信息、而是用于解决客户可能遇到的问题。

    如果您有具体问题、请将其发布出来、TI 将为您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    理解您的回复。我们只有了解了机制、才能根据机制、分析对我们产品的影响。如涉及知识产权、直接告知我们就可以了。μ s

    下面的问题应该不牵扯IC算法细节、请帮忙回复下、μ s

    1、如果温度在缓慢变化(如1小时仅变化Ω 1℃)、RM自增间隔3个半小时、是不是Filtered RM就无法更新为TRUE RM值了?Ω

    2、如果2成立、除了SMOOTH Ω SYNC指令外、还有其它办法可以是Filtered RM更新为TRUE RM值吗?Ω

    3、如果2不成立、请告知为什么?

    我理解你的答复。 只有通过了解该机制、我们才能基于该机制分析其对我们产品的影响。 如果涉及知识产权、请告知我们。

    以下问题不应涉及 IC 算法的详细信息。 请帮助回答以下问题:

    1. 如果温度变化缓慢(例如,一小时内只有 1C 变化)、且 RM 自动递增间隔为 3.5 小时、过滤后的 RM 是否无法更新为真正的 RM 值?

    2. 如果问题 1 的答案是“是“(筛选的 RM 无法更新)、那么除了SMOOTH_SYNC命令之外、是否有任何其他方法允许筛选的 RM 更新到真正的 RM 值?

    3. 如果问题 1 的答案是“否“(过滤后的 RM 可以更新)、请告诉我们为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:一旦总温度变化超过 5deg.C、在重新模拟 True RM 时、测量仪表将自动同步。 如果 RM 增加 1mA 的时间间隔为 3.5 小时、则您将看到 RM 增加、直到温度变化足够大。

    问题 2:从技术上讲、答案是“否“、因为一旦温度升高到足够大、过滤后的 RM 将最终更新。

    #3:它将在 5 小时后更新,因此当您在 3.5 小时后看到过滤 RM 略有增加时,如果温度每小时变化 1°C ,它将在 5 小时后同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    非常感谢您的支持。μ s

    1、RM自增是因为Passedcharge =–1mA、即间隔3个半小时、passedcharge会变为–1mA。

    当passedcharge从1mAh变为0mAh时、true RM会重新仿真、此时Tbase会发生更新Now Temperature。

    所以我认为、如果在两次TRUE RM仿真之间、温度变化未超过5℃、滤波 RM不会因为温度变化超过5℃的原因、更新为TRUE RM。

    这个理解是否正确?μ s

    2、RM自增的间隔是固定的吗?RM自增间隔时间会不会因为温度、SOH等因素、发生变化?

    非常感谢您的支持。

    1、RM 自增量的原因是 PassedCharge =–1mA、这意味着 passedcharge 每 3.5 小时更改为–1mA。

    当 passedcharge 从–1mA 变为 0mA 时 、将重新仿真真实的 RM、此时 T_base 将 更新为现在的温度。

    因此、我认为、如果 在两个真实 RM 仿真之间的温度变化没有超过 5℃、则由于温度变化超过 5℃、滤波后的 RM 不会更新为真实的 RM 值

    这种理解是否正确?

    2、RM 自递增的间隔是固定的吗? RM 自增量间隔是否会因温度、SOH(运行状况)等因素而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:仿真不一定会更新过滤后的值。 仅当此仿真由温度变化触发时、滤波值才会更新。

    #2:不,速率取决于库仑计数器的噪声。 这在各个器件之间是不同的、也是环境的函数(例如温度和电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    1、关于A1、也就是说我的问题的回复是yes?两次TRUE RM仿真之间、温度变化需要超过5℃、已过滤 RM才会被修正为TRUE RM。

    2、关于A2、温度与自增间隔的关系是什么?温度升高、自增间隔会增加还是减少?有没有温度和自增间隔的具体的系数?

    3、关于A2、在不能自学习的场景下、直接插入新电池和老化电池、发现老化电池的RM自增间隔比较大 Ω(大概11个小时自增一次 Ω)、新电池的RM自增间隔比较小 Ω(大概3个半小时自增一次 Ω)。这个结果是正常的吗?为什么?Ω

    4、有没有SOH和自增间隔的具体的系数?

    1、关于 A1、这是否意味着我的问题的答案是肯定的? 温度变化需要超过 两个真实 RM 仿真之间的 5℃、才能将滤波后的 RM 校正为真实 RM。

    2、关于 A2、温度与自动递增间隔之间的关系是什么? 当温度升高时、自动递增间隔是增加还是减少? 温度与自动递增间隔之间的关系是否有特定的系数?

    3、关于 A2、在禁用自我学习的情况下、当直接插入新电池和旧电池时、可以观察到旧电池的 RM 自动递增间隔相对较长(大约每 11 小时自动递增一次)、而新电池的 RM 自动递增间隔相对较短(大约每 3.5 小时自动递增一次)。 此结果是否正常? 为什么?

    4、SOH 和自动递增间隔之间的关系是否有特定的系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的、这需要更改温度才能同步。

    2:这取决于特定电量计的 CC ADC 电路的内部特性(因电量计而异)。 请注意、这是对 CC ADC 级别的细微影响 — 问题出在电量监测计固件处理噪声的方式上,这可能会导致不正确的电流。 如果噪声频谱因电量计、温度和温度而异、那么针对错误电荷会得到不同的“步长“值。

    3:我不知道。 这可能是由于电池电压差异造成的。 两节电池是否均充电至完全相同的 OCV?

    4:没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    1、针对我们使用的BQ27426、RM自增间隔与温度和SOH的关系是什么趋势?RM自增间隔最短的场景(温度、SOH)是什么?Ω

    2、劣化电池自增间隔长的测试、电池电压相差仅2mV、和电压应该关系不大。还有其它可能的原因吗?

    1 μ s、我们使用的 BQ27426、RM 自增量间隔与 Temperature 和 SOH 之间的关系趋势是什么? RM 自递增间隔最短的情况 (Temperature、SOH) 是什么?

    2:这取决于特定电量监测计的 CC ADC 电路的内部特性(它因电量监测计而异)。 请注意、这是对 CC ADC 级别的细微影响 — 问题出在电量监测计固件处理噪声的方式上,这可能会导致不正确的电流。 如果噪声频谱因测量仪表、温度和温度的不同而有所不同、那么针对错误电荷、您将得到不同的“步长“。

    在、测试中(老化电池具有较长的自增量间隔)2 μ s、初始电池电压差仅为 2mV、表明与电压的相关性极小。 是否还有其他可能的原因?

    3、关于 A2、在禁用自我学习的情况下、当直接插入新电池和旧电池时、会观察到旧电池的 RM 自动递增间隔相对较长(大约每 11 小时自动递增一次)、而新电池的 RM 自动递增间隔相对较短(大约每 3.5 小时自动递增一次) 。 此结果是否正常? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这取决于芯片之间的工艺变化。 温度越高、噪音越有可能成为问题、导致 RM 随时间变化。

    #2:这与电池寿命无关、而是与电量计的电源电压有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    我们电池的使用温度是á 10℃ –75℃。能提供RM自增间隔最短的场景吗?á

    我们电池的工作温度范围是 10℃ 至 75℃。 您能否提供发生最短 RM 自增加间隔的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最有可能在 10°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们实测的结果是高温+新电池场景是最短的RM自增间隔。常温+老化电池场景是最长的RM自增间隔。

    1、这属于正常现象吗?

    2、RM自增的间隔在不同温度环境下是线性的吗?

    我们的测量结果表明、在高温+新电池场景中会发生最短的 RM 自递增间隔。

    在正常温度+电池老化情况下、会出现最长的 RM 自递增间隔。

    1、这是否视为正常行为?

    2、RM 自增量间隔是否在不同的温度环境中呈线性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库仑计数器噪声是导致长时间增加的根本原因、在较低温度下应更小。 由于长时间的累积是已知的行为、TI 使用 SMOOTH_SYNC 命令解决了此问题、因此这被视为电量计行为的一部分。

    我不知道它在温度范围内是否呈线性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    能否通过实测或理论分析、给出RM最短自增间隔的极限条件?我们需要根据这个条件、来分析对市场产品的影响。μ s

    您能否通过实际测量或理论分析提供 RM 最小增量间隔的极端条件?

    我们需要根据这些条件分析对市场产品的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    结合我们的应用、罗列了RM最短自增间隔的测试项、请帮忙确认:我们罗列的测试项是否可以测出RM最短自增间隔时间?还需要哪些FuelgaugeIC的参数?μ s

    应用温度: 最小 10℃、最大 74℃

    SOH:电池寿命终结= 65%

    RM值:μ s

    694mA h-->电池最大充电容量;

    632mA 电池容量、低于-->h时、启动充电到632mA;694mA

    98mA h-->电池放电时、停止放电的容量

    我们列出了用于根据我们的应用确定最短 RM 自增量间隔的测试项目。 请帮助我们确认以下几点:

    1、所列的测试项目能否有效地测量最短的 RM 自增量时间?

    2、需要哪些额外的燃油表 IC 参数?

    应用参数:

    • 电池温度范围:最小 10℃、最大 74℃  

    • SOH 阈值:电池寿命结束 (EOL)= 65%

    • RM(剩余容量)值:

      • 694mA 至 最大充电容量(新时为完全充电容量)

      • 632mA 至 电池容量阈值;当容量降至 632mA 以下时、充电开始 (并重新充电至 694mA)

      • 98mA 达到 放电停止时的容量。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这一请求。 我没有关于不同温度下最短 RM 自增量时间的数据。 自增量是平滑算法的产物、也是偏移误差的部分变化。

    官方建议是禁用平滑处理(然后监测计在每次 OCV 测量时自动进行自我校正)或在长时间处于静止状态后发送 SMOOTH_SYNC 命令、其中滤波的 RM 可能会增加几 mAh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢你的支持。μ s

    没有相关的数据、我们了解了。μ s

    现在我们想基于设备的使用场景、通过测试进行RM自增间隔的极限值确认。μ s

    之前有说过温度对RM自增有影响、结合我们的实测结果、我们认为通过电压、温度、健康度这三个因素的矩阵测试、可以测试出极限值。μ s

    请帮忙确认、是否正确?μ s

    感谢您的支持。

    我们理解您没有相关数据。

    现在、我们要根据设备的使用场景进行测试、确认 RM 自增量间隔的限制值。

    前面提到过、温度会影响 RM 自增量。 结合我们的实际测量结果、

    我们认为,包含这三个因素(“电压、温度和 SOH “)的矩阵测试可以确定限值。

    您能否帮助确认此方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhangjin、

    您是否正在与 Dominik 讨论此问题的电子邮件主题?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel、ć

    没有固定为Dominik、只是这个Thread之前一直是Dominik回复的。μ s

    TI其它人员帮忙确认问题、也是可以的。μ s

    它不仅限于多米尼克、而只是多米尼克到目前为止一直在回答这一问题。

    如果 TI 的其他团队成员可以帮助确认该问题、也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队、

    我们尚未收到对上述问题的答复。 您能否尽快回复? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这种方法是否正确。 TI 没有相应的带宽来支持您对此系统的深度分析。 请根据建议使用 SMOOTH_SYNC 命令、这是 TI 的官方解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队、

    感谢您先前的详细回答!

    从我们之前的通信中、我们知道 RM 自增量与库仑计数器噪声有关、该噪声受温度和电压的影响。

    我们要进一步确认:

    除了温度和电压之外、在分析和验证库仑计数器噪声时、TI 还参考其他哪些参数?

    #2:否、速率取决于库仑计数器的噪声。 这在不同器件之间是不同的、也是环境的函数(例如温度和电压)。[/报价]

    感谢此前的详细回复!μ s

    根据之前沟通、已知 RM 自增与库仑计噪声相关、且库仑计噪声受温度、电压影响。

    想进一步确认:TI 在分析、验证库仑计噪声时、除了温度和电压、还参考了哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计使用内部算法(使用各种阈值的非线性滤波器)来分析和选通噪声。 它们是专用参数、不共享。

    必须使用 SMOOTH_SYNC(经过完全验证)来处理此问题。 没有其他 TI 认可的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    感谢您的支持。

    我们知道您不能提供特定的参数、因为这些参数涉及 TI 专利。

    1 μ、关于我们在上一次通信中提到的噪声是环境(温度和电压)的函数、我们是否可以理解温度和电压是影响 RM 自动递增间隔的主要因素? 其他因素的影响很小、是否可以忽略不计?

    2、此外、关于器件之间提到的差异、“器件“是否指单个 IC 或不同批次的 IC? 器件之间的差异是否是主要因素?

    #2:否、速率取决于库仑计数器的噪声。 这在不同器件之间是不同的、也是环境的函数(例如温度和电压)。[/报价]

    感谢支持。μ s

    具体参数涉及到TI的专利无法回复、我们了解了。μ s

    1、之前沟通的噪声是环境(温度、电压)函数、是不是可以理解为温度和电压是影响RM自增间隔时间的主要因素?其它因素占比很小、可以忽略?

    2、另外、提到的不同parts有差异、不同parts是指单个IC还是不同批次的IC?parts差异是主要因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有有关此主题的更多信息。 请使用 TI 推荐的方法:在 realx 中有大量时间后发送 slope_sync。