This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:在仅电池性能模式下、BQ24780S REGN 开启

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605205/bq24780s-bq24780s-regn-on-in-battery-only-performance-mode

器件型号: BQ24780S

1、据数据表、BQ24780S REGN 仅在 ACDET 高于 0.6V 时导通。

但是、当充电器处于仅电池性能模式 (ACDET 低于 0.6V) 时、为什么 REGN 也导通?

2、在仅电池性能模式下、为了提供精确基准、启用 REGN LDO(IDCHG 缓冲器除外)时、 此处的基准是否指数据表功能方框图中所示的所有比较器的 VREF(基准电压)?  

3、为什么 BA24780S 需要仅使用电池的性能模式与仅使用电池的低功耗模式相比?

4、当适配器开启时、BQ24780S 是否也有低功耗模式和性能模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605205/bq24780s-bq24780s-regn-on-in-battery-only-performance-mode

    众所周知、根据数据表、BQ24780S REGN 仅在 ACDET 高于 0.6V 时导通。

    但是、当充电器处于仅电池性能模式 (ACDET 低于 0.6V) 时、为什么 REGN 也导通?

    [/报价]

    仅当存在适配器时才会出现这种情况。

    2、在仅电池性能模式下、启用 REGN LDO(IDCHG 缓冲器除外)以获得准确基准、 此处的参考是否指数据表功能方框图中显示的所有比较器的 VREF(基准电压)??  [/报价]

    您能澄清一下这个问题吗?

    3、为什么 BA24780S 需要仅电池低功耗模式?

    IC 处于低功耗模式、仅使用电池。 当该位为 PROCHOT、放电电流监控缓冲器、电源监控缓冲器、仅电池升压模式和独立比较器被禁用时、IC 处于最低静态电流状态。 因此、如果仅使用电池工作时需要这些功能、则需要处于性能模式、但如果不需要、并且希望延长电池寿命、则可以进入低功耗模式。

    4、当适配器打开时、BQ24780S 是否也具有低功耗模式和性能模式?

    否、在仅电池模式下、低功耗模式用于延长电池寿命。

    此致、

    基督教。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    以下图片来自哪里?  

    我在 BQ24780S 数据表中找不到该信息、因此该信息也能代表 BQ24780S 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    最后一句。 移除适配器并禁用低功耗模式后、如果启用了以下任何功能、则会启用 REGN LDO。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在哪里可以找到包含图片中所示文本的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605205/bq24780s-bq24780s-regn-on-in-battery-only-performance-mode/6186538
    2、在仅电池性能模式下、为了提供精确基准、启用 REGN LDO(IDCHG 缓冲器除外)时、 此处的基准是否指数据表功能方框图中所示的所有比较器的 VREF(基准电压)?  

    您能澄清一下这个问题吗?

    [/报价]

    在 BQ24780S 数据表中、如何理解“启用 REGN LDO(IDCHG 缓冲器除外)以提供精确基准“一句中的“精确基准“

       在仅电池性能模式下、哪个功能块需要 REGN LDO 导通才能获得精确的基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605205/bq24780s-bq24780s-regn-on-in-battery-only-performance-mode/6186538

    众所周知、根据数据表、BQ24780S REGN 仅在 ACDET 高于 0.6V 时导通。

    但是、当充电器处于仅电池性能模式 (ACDET 低于 0.6V) 时、为什么 REGN 也导通?

    仅当存在适配器时才会出现这种情况。

    [/报价]

    BQ24780S 数据表中包含这样一句话:为确保准确、启用了 REGN LDO(IDCHG 缓冲器除外)
    使用。

    这意味着如果 SMBus 仅启用 IDCHG 缓冲器、REGN LDO 不会开启、对吧? 如果是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在哪里可以找到包含图片中所示文本的文档?

    这位于规格表中。 我将努力将其添加到数据表。

    这意味着如果 SMBus 仅启用 IDCHG 缓冲器、REGN LDO 将不会打开、对吧? 如果是、原因是什么?

    是的、正确。

    此致、

    基督教。