This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5020-SEP:TPS7H5020-SEP 实现和选择抗辐射 SEP 降压直流/直流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5020-SEP, TPS7H5020-SP, TPS7H5020EVM, TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608146/tps7h5020-sep-tps7h5020-sep-implementation-and-assitence-choosing-radiation-tolerant-sep-step-down-dc-dc

器件型号: TPS7H5020-SEP
Thread 中讨论的其他器件: TPS7H5020-SPTPS7H5020EVMTPS7H4010-SEP

有几个问题:
 
1) 我们有一个应用,需要一个抗辐射的直流 — 直流 UPCONVERTER 从 10-14VDC 输入到 20VDC 输出,工作电流为 1A。 我们来看 TPS7H5020-SEP  
 
是 TPS7H5020EVM 在非隔离配置中针对此器件型号进行了更正的评估板(我们假设这是用于 TPS7H5020-SP TPS7H5020-SEP 的相同评估板)。
 
您能否在补偿电路的计算流程方面提供支持? 您还能建议 在具有两个单独接地的隔离(反激式)配置中实现可扩展功能吗?
 
 
我们还在寻找一种抗辐射解决方案、用于 SEP 产品线中的 28V 至 12V 降压转换器、该转换器能够以 4A 的电流工作 您能为此类应用提供器件型号吗?  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcio、

    评估板采用非隔离式配置。

    如果您询问非隔离电路的补偿过程、我建议使用功率级设计器:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您问隔离式电路的补偿过程、它在很大程度上取决于您计划如何实现隔离式反馈。
    (实际上,这主要取决于隔离式反馈的实现方式)

    在 28V 至 12V 电压下、28V 电压轨的容差是多少? (Im 假定为非隔离式)
    我们使用 TPS7H4010-SEP、但通常 32V 不被认为足以容纳 28V 电压轨:
    https://www.ti.com/product/TPS7H4010-SEP?keyMatch=TPS7H4010-SEP&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT

    否则您就会看到分立式解决方案。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持! 仔细检查一下、我们假设非隔离式评估电路板 PS7H5020EVM 适用于在非隔离式配置中评估 TPS7H5020-SEP。 (此电路板的部件号为 TPS7H5020-TPS7H5020- EP、但我们假设所有评估目的的部件号都与 TPS7H5020-SEP 相同,因为后面的部件号是我们打算在最终设计中使用的部件号)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!

    仔细检查一下、我们假设非隔离式评估电路板 PS7H5020EVM 适用于在非隔离式配置中评估 TPS7H5020-SEP。 (此电路板的部件号为 TPS7H5020-TPS7H5020- EP、但我们假设所有评估目的的部件号都与 TPS7H5020-SEP 相同,因为后面的部件号是我们打算在最终设计中使用的部件号)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TPS7H4010-SEP 的建议、对于我们的 28-12V 降压抗辐射专用增强型塑料、但我似乎认为、尽管我们的典型输入 电压为 28V、但它可以高达 36V。  是否有方案可以达到整体电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcio、

    如果说 TPS7H5020-TPS7H5020-SEP EP 是一个拼写错误、则此器件为 TPS7H5020-SEP。

    TPS7H4010-SEP 将无法达到该范围。
    您可能必须努力实现分立式设计、或许可以使用此功率级:
    https://www.ti.com/product/TPS7H6101-SEP

    谢谢、
    Daniel