This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-TPS40170:EP EP 并联运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605861/tps40170-ep-tps40170-ep-parallel-operation

器件型号: TPS40170-TPS40170 EP
主题中讨论的其他器件: TPS40170UCC29002

大家好:  

我正在使用 TPS40170-TPS40170 EP 为 12V 输入和 3.3V/10A 设计降压电源。 我想问一下是否可以并行输出多个 TP40170-EPS? 但我在不同的板上并联使用。 假设我已将 TPS40170-TPS40305 置于 EP 电源中、并联 3 个生产的电路板。 是否可以像我提到的那样使用此 IC?

感谢你的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin  

    通常、不使用 TPS40170 等电压模式转换器进行并联运行、但 使用电流模式转换器。 即使是电流模式转换器、如果所有相位都不在同一电路板上、则实现并联运行中的负载共享也不容易。 请考虑使用外部负载共享控制器、如 UCC29002。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的答复。 我当时正进行 UCC29002 的设计计算。 该产品看起来非常适合用于并联电源。 但我对 UCC29002 有疑问。 负载共享控制器先开启、然后输出电压随后开启是否正常? 例如、我施加输入电压、辅助控制电源会生成 UCC29002 的 VDD。 完成此操作后、我将向功率级发送开启命令。 我是否可以在启动时考虑我所分享的场景获得负载共享?  

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin  

    如果您对  UCC29002 有疑问、请创建新帖子。 然后由负责的工程师回答您的问题。  

    - EL