This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:适用于高能效升压转换器 LM5022 的参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609193/lm5022-reference-design-for-energy-efficient-boostconverter-lm5022

器件型号: LM5022

您好!

我正在为 LM5022 寻找一种在空闲模式和升压模式下工作的参考设计。

输入电压为 9V 至 30V、输出为 32V 或 48V

为了提高能效、 需要升压转换器应处于理想模式(低功耗~ 1.8W) 和工作模式(高功耗~60W)。 控制 UVLO 引脚是否可以满足此要求? 或者有任何其他电路控制 COMP 引脚来控制突发模式?  

任何建议都将得到认可。 谢谢