This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 与 LMG2100R026

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LMG2100R026, LM5148, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600967/lm5146-lm5146-with-lmg2100r026

器件型号: LM5146
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026LM5148LM5137

尊敬的团队:

当 LM5146 与 LMG2100R026 (GaN DRIVERPLUS MOSFET) 集成时、我应该在 LM5146 中进行哪些修改可以帮助我  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM  

    您能否 就以下几点提供更多详细信息?

    1. VIN 范围
    2. 输出电压  
    3. 输出电流  
    4. 这里的终端应用是什么?

    如果最大 VIN 低于 80V、则以下器件可能更合适

    1. LM5148 — 单相控制器(PCM 控制)
    2. LM5137 — 双相控制器(PCM 控制)  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM


    由于不活动而关闭线程。

    此致

    Onkar Bhakare