This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:BQ76905 5S BMS 设计的接地策略

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609467/bq76905-grounding-strategy-for-bq76905-5s-bms-design

器件型号: BQ76905

大家好:

我正在使用 BQ76905 IC 设计一个 5 节 BMS 电路。 在我的设计中、B+通过电缆直接连接到负载。 PCB 只有 B 和 P - 配置。 此外、还有一个用于电芯感测导线的连接器。 连接到此接头的最后一个单元为 BQ IC 和 MCU 供电。

我对接地策略有疑问。 在该参考设计中、使用网带连接接地。 然而、在参考布局中、负载和 BQ IC 均通过连接器供电、这需要分离大电流接地。 在我的特定示例中、负载直接由电池的电缆供电、因此我不确定如何继续进行接地平面设计。

以下哪种方法最合适?

  1. 将 CELL-从连接器直接连接到数字接地。

  2. 通过网带将电芯 — 从连接器连接到数字接地。

  3. 使用网带将数字接地端连接到 B-。

如果您对此布局提供任何建议或最佳实践、我将不胜感激。 提前感谢!