This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562243:原理图审阅

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609162/tps562243-schematic-review

器件型号: TPS562243

您能否查看 TPS562243DRLR 原理图的 7 倍? Merci 10.2 for TI Review_20260120.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在审查并将很快作出回应。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是原理图审阅

    • 将所有 0.1uF 电容器尽可能靠近 IC 放置
    • 将 R1283、R1502、R1339、R1272、R1257 更改为~7k。 如果 EN 直接通电且高于 1.3V、则这些电阻器可以保持 DNL。
    • 更改 R1301、R1270、R1327、R1321、R1273 R1253 Ω 至 0 Ω。
    • 更改 C1799、C1769、C1874、C1869、C1814、 C1746 至 100nF
    • 将 L515、L504 更改为 1.5uH
    • 对于 U548、在输入端再放置一个 22uF 电容器

    所有 EN 引脚上的电容器似乎都是高电平。 请确保 EN 引脚上的电容不超过 10nF。  此外、如果由外部供电、则确保 EN 引脚电压~2V 至 3V 和<6V

    在 FB 引脚上使用容差为 1%的电阻器。

    谢谢!  

    此致

    Vidhi