This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:环路增益分析

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607832/tpsf12c3-q1-loop-gain-analysis

器件型号: TPSF12C3-Q1

您好:

我遵循 https://www.how2power.com/article/2024/june/how-active-emi-filter-ics-reduce-common-mode-emissions-in-single--and-three-phase-applications-part-4-loop-gain-analysis.php 这篇文章 、目的是执行环路增益 alayisis。

我想了解 ZF、ZF1、ZF2 和 ZF3 的阻抗值。
image.png

我的公司已经与 TI 签订了 NDA、是否可以获取这些值?

BR
Lucio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucio

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucio

    仅数据表中提到的那些值可用。  内部阻抗值 ZF、ZF1、ZF2 和 ZF3 不可用

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我在这里有点困惑:在这张 票中  、您提到了这些阻抗将根据 NDA 提供。 当然、它是不同的器件型号、但它们是严格相关的产品、我希望它们是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucio

    感谢您的问题。 我会研究您的问题并返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucio、

    由于基本的架构限制、对该设备的支持非常有限、我们不会向新客户推荐使用该设备。 AEF 系列 (TPSF12Cx) 不适合客户应用、因为它对低频干扰敏感、容易饱和、并且无法在目标频率范围内提供足够的 EMI 改进。

    现有器件无法完全解决这些挑战、我们的研发团队正在积极研发新产品来解决这些挑战。 感谢您的耐心等待、我们建议您等待新产品上市。

    现在、我将结束这一主题。

    此致、

    Naresh