This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 匝数比和 tdmin 时间 — PMP41031 参考设计

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41031, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609094/ucc28740-ucc28740-turns-ratio-and-tdmin-time---pmp41031-ref-design

部件号: UCC28740
主题中讨论的其他器件: PMP41031

您好:  

查看 PMP41031 参考设计: 此设计是否满足 UCC28740 数据表所需的微重力和 tdmin(最小退磁时间)要求?  

根据 Eq 21:ton_MIN ={LP/[Vin_maxsqrt (2)]}* ipp/Kam  
每克 22:TD_MIN = TONU (min)*(max)* sqrt (2 Vf)/[NPS*(Vocv+VIC)]  

本设计在 1500Vdc 下使用 800uH、因此 TON_MIN 似乎始终低于 280ns 的限制、而 tdm_MIN 始终低于 652ns 的限制。   

您对匝数比(以及任何其他参数)的选择有什么建议、以满足具有两个输出的转换器的 TON 和 td 最小值限制:输入范围为 700VDC-1500Vdc 时、24V/5A 和 5V/1A?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对 PMP41031 中所述的值满足 EQ 21 和 Eq 22 的要求。 请勿 在计算中使用√2、它适用于输入被视为交流时、此处为直流输入 1500V。 考虑 Vocv 为 24V、因为 24V 已调节。

    此致

    Rohan