This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:如何在 LMG5126 上安装散热器

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608158/lmg5126-how-to-mount-heatsink-on-lmg5126

部件号: LMG5126

数据表根本未提及散热器。 实际上、其中实际上根本不包含任何有关散热注意事项的信息。  在器件顶部安装散热器的最佳方法是什么? 只是螺栓还是弹簧夹? 另外、我应该使用哪种类型的 TIM(考虑到外露焊盘需要绝缘)、即硅树脂焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢使用 E2E。 最重要的是、散热器必须是隔离式的。  

    有不同的可能性、例如导热膏或用于示例的硅焊盘。 这由您和应用程序决定。  

    安装方式也是如此。 在我们的 EVM 上、我们有螺丝安装散热器的螺丝孔。 当然、也可以使用弹簧夹或螺栓。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    是否有任何适合此器件的推荐散热器? 此 e2e 帖子 显示了实验室验证期间的散热器。 这是商用还是定制的? 它看起来像螺钉安装、但是弹簧安装还是硬安装? 使用了什么类型的 TIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    此散热器是 Alpha 的 UB5035。 它通过孔定制、适合 EVM。 但通常、该散热器是商用的。  

    在本例中、它通过螺钉安装、但也可以使用弹簧夹。  

    TIM 来自 fujipoly GR130A 系列。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LMG5126 的数据表指出高度为 0.85mm。这是否会在散热器下方为无源器件留出任何空间? 或者有一个基座吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我为 0402 小型器件留出了空间、 较大的器件必须放置在电路板的另一侧、或远离器件。

    此致

    Moritz