This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关于 BQ76942 中的电池模拟引脚分配

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608617/bq76942-regarding-battery-analog-pin-assignment-in-bq76942

器件型号: BQ76942

尊敬的 TI 员工:

我目前正在设计电池监控器 IC BQ76942。 在数据表中、提到无需按顺序分配引脚。 在这种情况下、我可以使用以下配置

image.png

我可以将较低的引脚短接、而不是短接值较高的引脚。 可简化设计、满足人们的需求。

此外、对于在所有模拟布线之间保持公共布线长度存在任何限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nischith、

    BQ76942 器件强制要求电芯输入 1、2 和 10 为 始终 连接到实际电芯、其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC10 和 VC9 之间。 VC0 应通过 PCB 上的电阻器和电容器连接到引脚 17 (VSS)。 有关更多信息、请参阅数据表的表 16-3。

    至于其余引脚 (VC3 至 VC9)、可根据需要以任何方式短接。 请注意、电池组中的电芯不能随机连接到器件上的任何 VC 引脚、例如最下面的电芯(电芯 1)连接到 VC9、而顶部电芯(电芯 10)连接到 VC4 等等。 务必连接电池组中的电芯 引脚升序 、最下面的电芯(电芯 1)连接在 VC1 和 VC0 之间、下一个更高电压的电芯(电芯 2)连接在 VC2 和 VC1 之间、依此类推。 有关  更多信息、请参阅数据表第 16.3 节。

    没有严格要求来保持相同的长度。 除非电芯分接线过长、否则这不应成为问题的根源。

    此致、
    Abhijith