Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
器件型号: BQ76942
尊敬的 TI 员工:
我目前正在设计电池监控器 IC BQ76942。 在数据表中、提到无需按顺序分配引脚。 在这种情况下、我可以使用以下配置

我可以将较低的引脚短接、而不是短接值较高的引脚。 可简化设计、满足人们的需求。
此外、对于在所有模拟布线之间保持公共布线长度存在任何限制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Nischith、
BQ76942 器件强制要求电芯输入 1、2 和 10 为 始终 连接到实际电芯、其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC10 和 VC9 之间。 VC0 应通过 PCB 上的电阻器和电容器连接到引脚 17 (VSS)。 有关更多信息、请参阅数据表的表 16-3。
至于其余引脚 (VC3 至 VC9)、可根据需要以任何方式短接。 请注意、电池组中的电芯不能随机连接到器件上的任何 VC 引脚、例如最下面的电芯(电芯 1)连接到 VC9、而顶部电芯(电芯 10)连接到 VC4 等等。 务必连接电池组中的电芯 引脚升序 、最下面的电芯(电芯 1)连接在 VC1 和 VC0 之间、下一个更高电压的电芯(电芯 2)连接在 VC2 和 VC1 之间、依此类推。 有关 更多信息、请参阅数据表第 16.3 节。
没有严格要求来保持相同的长度。 除非电芯分接线过长、否则这不应成为问题的根源。
此致、
Abhijith