This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002 操作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608756/ucc29002-ucc29002-operation

部件号: UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS40170-TPS40170 EP

大家好:

我当时正进行 UCC29002 的设计计算。 该产品看起来非常适合用于并联电源。 但我对 UCC29002 有疑问。 负载共享控制器先开启、然后输出电压随后开启是否正常? 例如、我施加输入电压、辅助控制电源会生成 UCC29002 的 VDD。 完成此操作后、我将向功率级发送开启命令。 我是否可以在启动时考虑我所分享的场景获得负载共享? 我使用 TPS40170-TPS40170 EP 作为降压转换器

再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    是的、负载共享控制器可以在启用输出电压之前上电、但启动期间的电流共享取决于控制器的带宽。

    负载共享系统通常由电压环路和电流共享环路两个环路组成。 与传统设计一样、电压环路调节输出电压、是更快的响应环路。 电流共享环路是一个带宽较低的环路、可消除共享线路上的噪声拾取、并且带宽应足够低、从而消除与电压环路的相互作用。  

    此致、

    Anil