This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:请建议合适的解决方案!!!

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607964/tps3808-please-suggest-suitable-solution

器件型号: TPS3808
主题: TPS3840 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户之前使用了 TPS3808、但最近他们需要复位引脚为高电平有效、而不是低电平有效。

我试图找到适合他们的一个,但似乎没有找到。

请帮助您建议具有相同功能、但高电平有效输出。 封装是 SOT23 6 引脚替代解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关该应用的更多详细信息? 它们监测的电压电平是多少、所需的阈值是多少?

    最接近的选项为:

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry、

    这是电视应用程序。 规格 如下面的所示

    1. 电压阈值为 2.8V。
    2. RESET =高电平有效
    3. 也需要 MR 引脚。
    4. 通过外部电容器调整延迟时间。
    5. SOT23-5 封装

    TPS3840 对于这些器件是可以的、但它不支持开漏高电平有效元件。

    请告知 我们是否有 适合我客户的产品?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有满足所有这些要求的设备。 当前可用的最接近的设备包括:

    这两款器件都采用 SOT23-5 封装、具有 MR 引脚、可通过外部电容器调节延迟。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry、

    谢谢