Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1, LM5122, TPS3435-Q1
器件型号: TPS35-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122、 TPS3435-Q1
尊敬的 TI 支持团队:
我计划使用 TPS35-Q1 来监控 CPU、这样如果 CPU 挂起或出现故障、可以进行下电上电来进行复位。 我的预期设置如下:

-
冷启动:由 LM5122 反激式转换器供电。
-
TPS35-Q1 直接驱动 TPS22992S、以开启 CPU 及其相关的 PMIC。
-
在 CPU 上电后的第一个 30–60 秒内、CPU 将向 TPS35-Q1 发送脉冲数据。
-
如果在 30–60 秒内未接收到脉冲、或存在错误、TPS35-Q1 应对 TPS22992S 进行下电上电、从而让 PMIC 和 CPU 重新启动。
-
我希望 WDO 关断足够长的时间(例如 10 秒)、以便在再次导通之前使 PMIC 输出轨完全放电。
我的问题:
-
TPS35-Q1 + TPS22992S 的这种组合是否能够在这种情况下可靠地工作?
-
是否有一种建议的方法来配置 TPS35-Q1 的“长关断“时间、以确保 PMIC 输出在重新启动之前完全放电?
-
如果上述方法不适合用于冷启动 CPU 监控和复位、还有其他建议吗?
WDI 监控的时序要求并不重要;30–60 秒甚至更长的窗口是可以接受的。 我的首要任务是为 PMIC 和 CPU 提供干净的断电/上电周期。
感谢您的指导。