This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:BQ27Z558 中的逻辑电平

Guru**** 2771155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604258/bq27z558-logic-levels-in-bq27z558

器件型号: BQ27Z558

您能否告诉我它的 VOH min 是多少、以便我们可以轻松进行直流分析、因为它在数据表中不可见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathit、

    我在此设备上找不到 VOH MIN 上的数据。 我只能猜测 VOH 大约为~900mV、因为它设计为在 1.2V 上拉电压下工作。

    -米格尔