This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:FT260Q USB-I2C 转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608131/tps25751-ft260q-usb-i2c-converter

器件型号: TPS25751

尊敬的专家:

客户使用 TPS25751 设计了定制硬件、希望通过基于网络的 USBCPD 自定义工具进行配置来对其进行测试。 TPS25751 可通过 I2C 进行配置、因此它们使用 FTDI 的 260Q、但 USBCPD 自定义工具中不显示串行端口。

您能为此提供帮助吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvn、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    请允许我到明天的最后回复。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvn、

    感谢您对我的支持的耐心。  

    USBCPD 自定义工具专门设计用于与 PPC 主机配合使用、PPC 主机通常是 PICO 或 TIVA 器件。 USB-C 自定义应用工具中的刷写功能旨在与我们的 EVM 配合使用、这些 EVM 具有可与 GUI 通信的 TIVA。 但请注意、FTDI 器件与我们的 GUI 不兼容、这就是为什么即使它显示在设备管理器中也可能无法识别的原因。

    要解决此问题、您可能需要使用与我们的 GUI 兼容的其他器件。 此外、另一个选项是从 GUI 导出二进制文件、然后使用不同的 EEPROM 刷写机制上传配置。 如果您有任何其他问题或疑虑、请随时联系。

    谢谢您、

    Katilynn