This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:Fsw 与外部时钟同步

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D7620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607634/tpsm843a22-fsw-sync-to-an-external-clock

器件型号: TPSM843A22
主题中讨论的其他器件: TPSM8D7620

您好的团队、

根据数据表、同步时钟频率必须在 SYNC/FSEL 电阻设置的±20%范围内 (400kHz 至 2.64MHz)。 考虑到容差、客户需要了解同步时钟频率超出此范围(例如 360kHz)时的行为。 您能澄清一下吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有关于这一问题的最新情况?

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、

    感谢您的耐心、我们已经在一个为期 3 天的 周末外出了。

    数据表的这一部分说明了以下内容:

    对于此系列器件、没有任何东西可以阻止您尝试将器件同步到 360kHz。 但是、由于器件的 LC 设计、我们提出了这一要求以帮助确保稳定性。 TI 不能保证数据表提供的 20%范围之外的任何特定类型的运行。

    如果您对在更宽开关频率范围内具有连续可调节和可同步功能的器件感兴趣、我可以查看我们的 TPSM8D7620 以了解 12A 运行电流:

    https://www.ti.com/product/TPSM8D7620

    Carson