This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 无法按预期工作 482366

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608823/ev2400-ev2400-not-working-as-intended-482366

器件型号: EV2400

您好:

 

我们的一位客户订购了 EV2400 电路板、但遇到了以下问题:

' LED 指示灯未亮起。 客户已尝试连接此端口
软件 BQ Studio、而且它未在那里注册、已查看
并且认为这可能是一个有缺陷的器件。 客户拥有的
已尝试使用 5V 电源、但未成功。 器件被拾取
按 Windows、但在连接时作为供应商 2047。 请告知是否有
任何故障诊断都建议为客户解决此问题。“

 

您能提供帮助吗?

 

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 EV2400 可在任何现代 Windows PC 上工作(无需驱动程序)、因此没有故障排除指南。 它会枚举为 USB HID 器件、并且 100%即插即用、无需配置。 如果它不起作用、则说明是坏的(在 E2E 上调试此问题不可行)、您应该得到更换(保修取决于适用的国家/地区)。