This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:建议使用有源米勒钳位隔离式栅极驱动器

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609676/ucc21530-active-miller-clamp-isolated-gate-driver-recommend

器件型号: UCC21530

您好的团队、

 

我想知道我们是否有具有有源米勒钳位功能的隔离式半桥栅极驱动器器件? (工作条件:LLC 拓扑中使用的 1000V HV DC 线路)

数据表中提供了 Rclamp、但我认为有源米勒钳位特性不同

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    正确、数据表中的有源钳位功能是指驱动器未偏置时输出端的有源钳位(用于钳位在低电压)。 这与有源米勒钳位特性不同。

    目前、我们没有具有有源米勒钳位特性的隔离式双通道/半桥栅极驱动器。

    我们提供具有此特性的单通道器件。 该应用是否需要考虑单通道?

    此致、

    Hiroki