This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 0x39 寄存器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register

器件型号: BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我的电池具有不同电池温度下的放电要求、我是否可以使用 EC 写入 BQ24780S 放电电流寄存器 0x39、通过检测电池包的不同温度来限制最大放电电流、从而实现该放电电流与温度间的关系目标?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我是否可以使用 EC 写入 BQ24780S 放电电流寄存器 0x39、通过检测电池组的不同温度来限制最大放电电流、从而实现该放电电流与温度的目标?

    您可以使用 EC 来写入器件、但您将需要一些外部电路(如电量监测计)来测量电池温度、然后将该信息馈送到 EC 以确定要写入的充电电流

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ40Z50 作为电池组中的电量监测计将通过 SMBus 向 EC 报告温度。

    1、如果系统电流 需求在系统电流需求超过 0x39 设置值后继续增加 、则电池的 VSYS 将大幅下降、这将导致系统关闭、对吧?

    2、如果我想在仅电池模式和学习模式下关闭电池放电操作、是否可以将 0 写入 0x39 以将电池放电禁用为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我强烈建议使用 BQ24780sEVM 进行评估、该 EVM 会帮助您进行大量评估。

    1、如果系统电流 需求在系统电流需求超过 0x39 设置值后继续增加  、则电池的 VSYS 将大幅下降、这将导致系统关闭。对吗?
    2、我是否可以将零写入 0x39、以便仅在电池放电模式下关闭/停机并学习电池放电模式?

    电流仍将流过 BATFET 的体二极管。 写入零不 会阻止电池放电。 REG0x39 主要用于 PROCHOT 信号、向 MCU 指示电池放电过大。

    您将需要一个外部电路来阻止电池放电。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6194549

    电流仍将流过 BATFET 的体二极管。 写入零不 会阻止电池放电。 REG0x39 主要用于 PROCHOT 信号、向 MCU 指示电池放电过大。

    您将需要一个外部电路来阻止电池放电。

    [/报价]

       如果我将 0x39 写入 0A、BQ24780S 是否可以调节 VSRN-VSRP=0V [因此 IBAT=(VSRN-VSRP)/RSR = 0]、以停止电池放电(即使 BATFET 中存在体外露)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6197125 ]BQ24780S 是否可以调节 VSRN-VSRP=0V [因此 Ibat=(VSRN-VSRP)/RSR = 0] 、以便在我将 0x39 写入 0A 时停止电池放电(即使 BATFET 中有体义)?

    否、它仍将流过体二极管。 没有任何东西可以阻止它流过体二极管。您将需要一个外部电路来阻止电池放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6197692
       如果我将 0x39 写入 0A、BQ24780S 是否可以调节 VSRN-VSRP=0V [因此 IBAT=(VSRN-VSRP)/RSR = 0]、以停止电池放电(即使 BATFET 中存在体外露)?

    否、它仍将流过体二极管。 没有任何东西可以阻止它流过体二极管。您将需要一个外部电路来阻止电池放电。

    [/报价]

    因此、我可以说 0x39 放电电流调节设置仅适用于 HPB 模式、但不适用于仅电池模式(不存在适配器)、因为只有 HPB 表示升压运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    那么、我可以说 0x39 放电电流调节设置仅适用于 HPB 模式、但不适用于仅电池模式(不存在适配器)、因为只有 HPB 表示升压操作、对吗?

    是的、正确。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6200002
    因此、我可以说 0x39 放电电流调节设置仅适用于 HPB 模式、但不适用于仅电池模式(不存在适配器)、因为只有 HPB 表示升压运行、对吧?

    是的、正确。

    [/报价]

    因此、我实际上无法使用 0x39 来根据不同的温度限制仅电池放电模式下的电池放电电流、因为 0x39 仅用于 HPB 模式(需要存在适配器和电池来支持 HPB)、而不是用于放电电流仅流经 BATFET 的仅电池放电模式(例如,存在电池但不存在适配器的笔记本电脑)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6192365
    我是否可以使用 EC 写入 BQ24780S 放电电流寄存器 0x39、通过检测电池包的不同温度来限制最大放电电流、从而实现该放电电流与温度的目标?

    您可以使用 EC 来写入器件、但您将需要一些外部电路(如电量监测计)来测量电池温度、然后将该信息馈送到 EC 以确定要写入的充电电流

    [/报价]

    1、在回复我时、您说我可以 用 EC 来写入器件、但您需要一些外部电路、如电量监测计来测量电池温度、然后将该信息反馈给 EC 来确定要写入的充电电流。

    您是指使用这种方法仅在 HPB 模式下限制放电电流、但这并不意味着在仅电池放电模式(例如,仅存在电池但不存在适配器的笔记本电脑)下使用此方法、在该模式下、放电电流仅流经 BATFET、对吧?

    2、如果我想 在仅电池放电模式(例如,存在仅电池但不存在适配器的笔记本电脑)下将放电电流限制为一个特定值(例如 5A)、在该值中、放电电流流经 BATFET、我必须使用另一种方法来实现此目标、而不是使用 0x39、对吗?

    3、BQ24780S 能否在外部 RSR 上调节 VSRN-VSRP、以便 在仅电池放电模式(例如,笔记本电脑仅电池但不存在适配器)下将放电电流限制为特定值(如 5A) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您是指仅在 HPB 模式下使用这种方式限制放电电流、但您并不是指在仅电池放电模式(例如,仅存在电池但不存在适配器的笔记本电脑)下使用这种方式、在这种模式下放电电电流仅流经 BATFET、对吗?

    是的、正确。

    2、如果我要 在仅电池放电模式(例如,仅存在电池但不存在适配器的笔记本电脑)下将放电电流限制为特定值(例如 5A)、在这种模式下、放电电流流经 BATFET、我必须使用另一种方法来实现此目标、而不是使用 0x39 吗?

    是的。

    [引用 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6200970 ]3、BQ24780S 是否可以调节外部 RSR 上的 VSRN-VSRP、从而 在仅电池放电模式(例如,仅电池供电但不存在适配器的笔记本电脑)下实现将放电电流限制为特定值(如 5A) 吗?[/报价]

    我们如何调节这个电流? 我们无法动态更改检测电阻值。 电源没有流过转换器、因此我们无法修改占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们如何调节此电流? 我们无法动态更改检测电阻值。 电源没有流过转换器、因此我们无法修改占空比。  [/报价]

    1、通过 0x39 设置了解放电电流调节和 HPB 工作机制:

    SRP 和 SRN 都是只可用于 SENSE 的输入引脚。 因此、SRP 和 SRN 都 不能用作输出引脚以直接调节电流以受到限制、因为只有输出引脚可以直接控制某些外部引脚。

    它始终是 BQ24780S 升压转换器、可通过 RSR 检测实际电流来直接调节 HPB 模式下的电池放电电流。

    SRP 和 SRN 引脚仅执行输入检测功能、无法 直接将放电电流限制或控制为输入。 在 HPB 模式下、必须由 升压转换器执行放电电流限制和调节。

    2、   通过 0x3F 设置了解输入电流调节,DPM 和 HPB 工作机制:

    同样、ACP 和 ACN 都是输入引脚 、IDPM 和 HPB 功能使用 ACP 和 ACN 作为输入以检测接近 0x3F 设置的实际输入电流 、然后在内部反馈该消息以调节充电器降压 PWM、从而降低 DPM 模式 下的电池充电电流、并调节升压 PWM 以增加 HPB 模式下的电池放电电流。 在 DPM 和 HPB 模式下、  通过此类机制、 输入电流可保持在 0x3F 设置值。

    它始终是 BQ24780S 降压或升压转换器、通过通过 RAC 和 RSR 检测实际电流来调节电池放电电流或充电电流。  ACP / ACN 和 SRP/SRN 引脚无法直接执行此操作。

    3、无论如何、只有 BQ24780S 降压/升压转换器可以调节电流。 放电电流调节和输入电流调节的唯一性能是 BQ24780S 降压或升压转换器。 ACP/ACN 和 SRP/SRN 是输入引脚、仅执行检测功能、因此它们无法直接执行调节!

    上述我的理解项目是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606766/bq24780s-bq24780s-0x39-register/6203272

    SRP 和 SRN 都是只可用于 SENSE 的输入引脚。 因此、SRP 和 SRN 都 不能用作输出引脚以直接调节电流以受到限制、因为只有输出引脚可以直接控制某些外部引脚。

    它始终是 BQ24780S 升压转换器、可通过 RSR 检测实际电流来直接调节 HPB 模式下的电池放电电流。

    SRP 和 SRN 引脚仅执行输入检测功能、无法 直接将放电电流限制或控制为输入。 在 HPB 模式下、必须由 升压转换器执行放电电流限制和调节

    同样、ACP 和 ACN 都是输入引脚、 IDPM 和 HPB 功能使用 ACP 和 ACN 作为输入来检测接近 0x3F 设置的实际输入电流 、然后在内部反馈该消息以调节充电器降压 PWM、从而降低 DPM 模式 下的电池升压电流、并调节 PWM 以增加 HPB 模式下的电池放电电电流。 在 DPM 和 HPB 模式下  、通过此类机制、 输入电流均保持在 0x3F 设置值。
    3、无论如何、只有 BQ24780S 降压和升压转换器可以调节电流。 放电电流调节和输入电流调节的唯一性能是 BQ24780S 降压或升压转换器。 ACP/ACN 和 SRP/SRN 是输入引脚、仅执行检测功能、因此它们无法直接执行调节![/报价]

    是的、正确。

    此致、

    基督教