Other Parts Discussed in Thread: LM2105
器件型号: LM2105
尊敬的团队:
我正在使用 LM2105 驱动两个采用半桥配置的外部 MOSFET 来控制直流有刷电机。电机为 12V、电路板形式电池的最大电压为 16V。PWM 向电机提供最大 12V 的平均值
通过 PWM 来管理控制、以调节电机转速。
在开关节点(LM2105 芯片的 SH 引脚)上进行的测量显示下冲约为–1.29V、过冲约为 16.3V。
在此测试期间施加的电压为 16V。 从数据表中可以看出、过冲完全在规格范围内、但我怀疑下冲是否可以避免给驱动器造成压力。
LM2105 数据表显示、持续时间小于 100ns 的脉冲为–19.5V、直流 脉冲为–1V。我的应用中的下冲为 1µs 值–1.29V。
您认为、这种下冲是可以接受的、 还是需要在 SW (SH) 节点和 GND 之间插入一个肖特基二极管?
请告诉我。谢谢。